欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第13讲 冲压加工入门(三)裁断加工

  • 2023.01.04 15:13:52
  • 米思米
  • 1595

裁断加工属于简单的剪切加工。采用这种加工方法可使用简单的模具实现材料利用率较高的加工。

【图1】为裁断加工示意图。裁断是沿一条线切割材料。因此裁断后左右部分的毛刺方向是相反的。有些产品指定了毛刺方向,所以无法采用这种加工形式,但如果采用的话能够实现无废料加工、在极大程度上提高材料利用率。

第13讲 冲压加工入门(三)裁断加工

沿一根线进行加工存在【图2】所示的限制。也就是说,左右形状不同的话就无法采用。有时候可稍微改变制品形状,以便采用裁断加工方式。应尽量考虑利用裁断加工。

第13讲 冲压加工入门(三)裁断加工

裁断加工时的凸模、凹模及间隙的关系如【图3】所示。制件尺寸比材料的进给长度短相当于间隙尺寸的长度。冲压加工中仅这种加工方式的间隙设置方式是特殊的。请注意。其原因是因为沿一根线进行加工。

第13讲 冲压加工入门(三)裁断加工

沿一根线进行加工时的其他问题如【图4】所示。由于是单面切断,受在裁断部位产生的弯曲力矩的影响,凸模下的材料会倾斜。如果直接裁切的话,制件切口面就会出现倾斜。解决措施是采用较小的间隙,将其大小控制在常规冲裁间隙的一半以下。积极的对策是为凹模添加反向压紧装置,消除加工时材料的倾斜。

第13讲 冲压加工入门(三)裁断加工

采用简单的加工方法不仅可简化模具制作,而且可降低成本。应该经常回顾一下基本的加工方式,重新进行审视,这非常重要。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities